This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP3856-ADJ:LP3856-ADJ

Guru**** 2652575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP3856

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174430/lp3856-adj-lp3856-adj

器件型号:LP3856-ADJ
主题中讨论的其他器件:LP3856

您好!

 我的其中一个电路一直使用 LP3856。 但我发现输出电压不稳定。 它会不断增加。  

以下是我的参数:

输入电压- 5.41V

输出电压- 5.26V

输出电压从5.1开始、持续上升到5.26。

您能解释一下这种行为吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的参与。  

    是否可以共享电路原理图以及显示此行为的示波器截图?  

    最棒的  

    Edgar Acosta