This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:充电问题

Guru**** 2534710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174272/bq24650-charging-issue

器件型号:BQ24650

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

使用电量监测计和电源输入端的18V/55W 太阳能电池板为12V 锂电池充电。

在潮湿的天气中、充电指示灯剂量不会亮起(充满电指示灯也不会亮起)、表示未充电。 万用表用于测试10.8V 锂电池电压和20V 太阳能电池板输出电压。MPPT (1.2V)设定点电压为17.8V

重新拔插电源输入接头一次、并发现充电 LED 指示灯亮起。 此时、太阳能电池板输出电压为17.9V

客户想知道为什么在太阳能电池板输出电压开始为20V 时充电指示灯不亮、并且在重新拔插(通电)后充电指示灯亮起?

谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    我们将在感恩节假期后再次与您取得合作。  

    此致、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    如果您处于潮湿条件下、由于电池未受到辐射、因此很可能会获得低的太阳能输出。 因此、充电器可能 无法消耗足够的电流。 在您的情况下、太阳能电池板看起来可能会开路至其 OCV 20V 电压。

    重新拔插接头时、辐照度可能已发生变化、允许从太阳能电池板上拉出更多电流。

    在某些情况下、您可能无法提供足够的功率、并且充电电流会下降、如第8.3.2节所示。

    该部件在阳光明媚的条件下如何工作?

    此致、

    Mike Emanuel