This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51650:TPS51650的 PSpice 模型具有一些额外的引脚、TPS51650的数据表中没有提到该引脚应连接的位置(正如我在下面所连接的那样)。 你可以建议我吗?

Guru**** 2644125 points
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    我已联系内部团队、并将与您联系。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    它是一个并行 VID 总线、用于模拟 SVID 行为。 在仿真中、对 VID 转换使用并行而不是串行更容易。 这些引脚仅用于仿真测试和调试、在实际器件上不存在。 如果需要、您应该能够安全地忽略它们。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,感谢您的导游。 我执行了与您所说的相同的操作 、但在分别在 VNND_DCD1和 VCC_DCD0处模拟10A 和4A 负载时仍然存在误差。 那么、您能建议它如何解决? 为供参考、我附上了 schematice2e.ti.com/.../6153.PROBLEM.pdf 、并在仿真中显示了错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!

    我将把这个线程重新分配给 PSPICE 团队、看看他们是否可以提供帮助。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Niranjan、您好!  

    请您分享您的整个项目吗?

    谢谢、
    JC