This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS272C45:有关建议的 RILIM 范围的阐述

Guru**** 2770555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS272C45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175217/tps272c45-clarification-about-recommended-rilim-range

器件型号:TPS272C45

尊敬的 TI 团队:

您能否确认 TPS272C45的有效推荐 RILIM 范围?
数据表中显示了不同的数字:

  • 第22页:RILIMx 范围介于5k Ω 至28.2k Ω 之间
  • 在第41页、建议值介于5k Ω 至40k Ω 之间

您能否使用 TPS272C45进行0.5A 电流限制(需要~40kOhm RILIM)?

非常感谢、BR、
KF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 KF、

    很抱歉造成混淆。 正确的范围为5k 至28.7k Ω。 您可以超过28.7k (因为电路直到80k 才检测到超出范围)、但无法保证精度高于28.7k。 我们将很快更新数据表、以反映一致的范围。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    您好