This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:充电电流无法达到设定值

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174590/bq25895-the-charge-current-cannot-reach-the-set-value

器件型号:BQ25895

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

该寄存器配置为充电电流限制2.4A、但实际充电电流仅约为1.6A、无法增大。 通过将寄存器的电流限制更改为1.2A、实际测试电流可以大约为1.2A。 但是、当电流限制设置超过1.6A 时、无法达到充电电流设置。

充电时、寄存器状态如下:

寄存器配置如下:

  REG00:70

      REG01:06

      REG02:3D

      REG03:3A

      REG04:26

      REG05:18

      REG06:5F

      REG07:B9

      REG08:00

      REG0A:C3

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    REG13的值0x99表示充电器处于 VINDPM 调节下(请参阅   数据表的第8.2.6.2节)。 当 VINDPM 调节被激活时、这通常表示输入适配器或输入源过载。 如果器件处于 VINDPM 调节状态、充电电流将被减少以保持 VBUS 不会下降到低于设定的输入电压限值。

    当自动 VINDPM 阈值设置激活(默认)时、输入电压限制设置由 REG0D[6:0]或 REG01[4:0]处理。

    此外、REG0B 不能具有0x118的值、因此我将仔细检查寄存器读数以确保安全。

    此致、

    James