This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24715:当适配器无法满足电流需求时、BQ24715是否支持电池向系统放电能量

Guru**** 2389240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24715, BQ24780S
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174833/bq24715-did-bq24715-support-battery-discharge-energy-to-system-when-the-adapter-cannot-meet-the-current-demand

器件型号:BQ24715
主题中讨论的其他器件: BQ24780S

尊敬的 TI 团队:

我们的客户想知道、 当适配器无法满足电流需求时、BQ24715是否支持电池向系统放电能量。 我了解到 BQ24780S 的混合动力升压模式可支持此功能。 如果是、如何实现它?

谢谢、

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lumina:

    BQ24715是一款 NVDC (窄电压 DC)充电器。 它支持系统在适配器电源之外所需的额外电源的补充模式。  本视频 可帮助您了解混合升压和 NVDC 架构之间的差异。  

    此致、

    Eric