This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34110:BQ34110

Guru**** 2502935 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1170923/bq34110-bq34110

器件型号:BQ34110

大家好、我的问题是 关于 BQ34110。

我正在寻找适合单节镍氢电池(1.2V 电池电压)的电池电量监测计。

 BQ34110是否适合单节镍氢电池?  

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、

    单节镍氢电池(1.2V 电池电压)电压不足以为监测计供电、因此无法使用。 VREGIN 上至少需要2.45V 的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。

    据您所知、是否有适合单节镍氢电池的电池电量监测计?

     您对 BQ26231有何看法?  如果我使用升压转换器为芯片供电,并且 BAT 接地与 BAT-?  

    它应该起作用吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Afzal、

    我认为没有适合单节镍氢电池的电量监测计。 BQ26231 假设电池电压=电源电压。 您需要将电压调节到更高的值、而不仅仅是电源升压。