This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53656+CSD96415的解决方案能否支持3.3V 输入电压、50A 输出电流?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD96415

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173892/can-the-solution-of-tps53656-csd96415-support-the-3-3v-input-voltage-50a-output-current

主题中讨论的其他器件:CSD96415TPS53656

大家好、

我的客户希望使用多相电源来支持 ASIC、输入电压约为3.3V、输出电流约为50A、我想知道 TPS53656+CSD96415的解决方案是否适合这种情况。 如果没有、我们是否有更合适的器件?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    3.3V 输入电压低于 CSD96415和我们所有功率级的建议输入电压。 虽然它可能起作用、但最终产品很可能具有较高的损耗。 为了帮助您指明正确的方向、您能否回答以下问题?

    您能否提供有关您正在使用的系统的更多详细信息?

    功率级的输出电压是多少?

    50A 是您使用的峰值输出电流还是连续输出电流?

    您计划使用多少个阶段?

    此致、

    Nash