This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2676:可调版本不可用

Guru**** 2511725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175116/lm2676-adj-version-unavailablity

器件型号:LM2676

您好!

由于 LM2676-ADJ 市场短缺、我想通过改变反馈网络在我的产品上使用5.0Vout 版本。 如果数据表第7页的内部图是真实的、则 ADJ 版本和固定输出版本之间的唯一区别似乎是集成在固定输出版本中的反馈分压器。 然后、我在 LM2676-5.0的反馈引脚和 Vout 之间插入了一个18.7k Ω 电阻器、我得到 Vout=13.7V、这是我需要的电压....。  我已经运行了空载和 满载测试、并检查了输出波形、找不到任何异常情况。 这是可以接受的解决方案、还是存在我无法指出的隐藏问题?

谢谢您、此致

Andrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Andrea、

    这是一个很好的实现。

    我会考虑为应用额外评估动态行为(负载和线路瞬态)、以确认其可接受。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Marshall!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。