This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77216:针对4.5V OVP 阈值的另一个请求

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173964/bq77216-another-request-for-4-5v-ovp-threshold

器件型号:BQ77216
主题中讨论的其他器件:BQ76952

你好

我加入了许多其他线程、例如:

BQ77216:我们是否有 OVP=4.5V 版本?

寻求有关永久故障过压阈值的新闻。 这是为了在设计中的主 BQ76952受损时通过断开化学保险丝(使用 COUT 引脚)来提供过充保护。

我们不希望它经常安装在 BMS PCB 上、但在过充电保护至关重要的极端用例中、这是一个很好的选择。

是否考虑了此永久故障电压阈值,或者是否有可能成为标准部件型号的过压阈值?

无紧急性。 感恩节之后是一个很好的响应时间。

谢谢你
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    由于美国的假期、这里的回复可能会延迟。 您将在下周初收到有关此问题的回复。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、  

    如果您有兴趣申请新的器件参数、请联系您的 TI 销售联系人以获取帮助。 或者、如果您有任何问题、我可以将您与他们联系起来。 到目前为止、我们仅拥有 DS 上指定的 OTP 设置。  

    最棒的  

    -Luis Torres