请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ77216 主题中讨论的其他器件:BQ76952
你好
我加入了许多其他线程、例如:
BQ77216:我们是否有 OVP=4.5V 版本?
寻求有关永久故障过压阈值的新闻。 这是为了在设计中的主 BQ76952受损时通过断开化学保险丝(使用 COUT 引脚)来提供过充保护。
我们不希望它经常安装在 BMS PCB 上、但在过充电保护至关重要的极端用例中、这是一个很好的选择。
是否考虑了此永久故障电压阈值,或者是否有可能成为标准部件型号的过压阈值?
无紧急性。 感恩节之后是一个很好的响应时间。
谢谢你
哈里