This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:查询使用单节电池的电源解决方案

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174616/bq25713-query-about-the-power-supply-solution-using-a-single-cell-battery

器件型号:BQ25713

大家好、

该芯片使用 BQ25713:

1) 1)对于 VBUS 输入、采用电源适配器5V 3A 输入。

2) 2)该电池是单节磷酸铁锂电池(3条并联线路)(1S3P)、其电压范围为2.8V~3.6V。

3) 3) VSYS 的输出电压为5V 6A。

如果我移除上面红色框中的3V3并仅使用电池供电、VSYS 是否能够生成5V 电压?

如果不是、我应该对电路设计进行哪些更改?

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katherine、

    红框中电路的目的是为器件上的各种引脚生成一个3.3V 上拉电阻、例如 SCL/SDA/CMPOT/CHRG_OK。 当没有适配器插入时、3.3V 由 VBUS (适配器插入时)或电池通过 SYS 引脚生成。 如果您移除此电路、则需要为这些引脚提供另一个上拉电压。 它可以是3.3V 或5V。

    谢谢、
    Khalid