This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5072:LM5072的问题

Guru**** 2940870 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174213/lm5072-questions-of-lm5072

器件型号:LM5072

尊敬的团队:

您能否帮助确认 LM5072引脚10 VCC 的实际电压范围
根据规格、它是16V、但我们实际上已将其测试为25V、以使 LM5072损坏
为 VCC 供电
我是否可以询问 LM5072是否可以支持它?

非常感谢、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jimmy、

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛本周的回复可能会延迟。 感谢您的耐心等待。

    此致、

    Rohit Parashar。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 、Jimmy、

    请使 VCC-ARTN 始终低于16V

    有时、超过 最大额定电压(即使在瞬态情况下)也不会导致即时故障、而是会缓慢下降。

    2023年1月17日更新:  我们收到您的答复的时间相对较长。 我现在要关闭这个线程。 如果您有其他问题、请打开新主题。

    此致、

    Diang