This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24070:器件调节设计帮助。

Guru**** 2383610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24070, TPS630250, BQ25180, BQ24079, LMR51430, BQ25180EVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173860/bq24070-help-with-device-regulation-design

器件型号:BQ24070
主题中讨论的其他器件: TPS630250BQ25180BQ24079LMR51430BQ25181BQ25180EVM

大家好、德州仪器社区!

我正在重新设计器件、希望您能提供帮助。

以下是要求:
10V 直流–30 V 直流输入电压(供车辆使用)
电压输出3.3V (1A)和3.8V (2A)。

我需要使用3.7V 250mA (最大1000mA)备用电池、到目前为止、我已经使用了 bq24070稳压器(但如果您有更好的选择、我希望看到建议)

目前的设计利用了许多稳压器来运行、除了使用市场上目前库存的组件之外、我还想减少调节阶段的组件数量。

这是当前设计。

LMR2360用作主稳压器、通过该稳压器、输出稳压为5V。 此稳压器当前缺货。
1.我想换一个尺寸更小的稳压器作为主稳压器。

BQ24070用作电池充电器和备用系统。 该稳压器需要许多组件、我知道它专为容量高于当前使用的电池而设计。

2.您是否有更换此组件的建议?

我使用 TPS360250稳压器生成系统所需的3.3V 电压、因为对其进行馈送的微控制器仅支持3.3V - 3.6V 的电压。

我还使用电压监控器(TPS3899DL30DSER)来感应电池并禁用 TPS630250稳压器。 但我也遇到了一个问题: 当监控器由于电压低于限值而切断电源时、电池电量耗尽且电压升高、这会导致监控器启用稳压器并重新开启微控制器(并重复此周期直到电池完全放电)。

3.您是否有任何解决此问题的建议? 我不想让电池完全放电、电池电压是否为3伏过低?


最后,哪一种办法更有效(建议)目前使用的办法或下文所附办法。

感谢你能抽出时间,我期待你的评论。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将能够回答有关 BQ24070的问题。 对于其他器件、您可能需要使用特定器件问题重新发布该主题帖。 请勿在帖子中发布有关多个器件的问题。  

    如果希望尽量减少组件数量、我强烈建议使用 BQ25180。 它仅需要电容器、并通过 I2C 进行配置。

    [引用 userid="489204" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173860/bq24070-help-with-device-regulation-design ]\n 如果监控器切断电压、因为电压低于限值、电池电量耗尽且电压升高[/quot]

    我不太确定我是否理解、如果监控器切断电源、如何耗尽电池?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    感谢您的回答、

    我将考虑您的建议、为每个组件设置不同的帖子。

    我将回顾您推荐的稳压器。

    关于电压监控器、我认为自己的表现不是很好。

    当电源断开时、BQ24070稳压器获取电池电压开始降低、当电池电压降至3V 以下时、监控器会切断负载(微控制器和传感器)的电源、问题是在断开电池负载时、电池电压再次上升 (因为它现在没有充电)、并且监控器将充电重新连接到电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    啊,我看到了! 您好像在尝试实现所谓的电池欠压闭锁(BUVLO)。 这实际上已经是我们在 B BQ25180中实现的功能。 这是否会帮助您、还是您更愿意使用电压监控器? 如果需要通过电阻器配置充电器、您可以查看具有 SYSOFF 引脚的 BQ2075或 BQ24079。 使用微控制器可以在不放松的情况下关闭负载并将其打开。

    看起来、电压监控器并不是实现 BUVLO 所需的唯一组件。 如果您需要向当前系统添加组件、是否可以?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  Anthony、

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173860/bq24070-help-with-device-regulation-design/4421040 #4421040"]这是否能帮助您、或者您是否更愿意使用电压监控器?

    如果稳压器具有此功能、则无需使用监控器。


    表:表8-15. CHARGECTRL1寄存器字段说明、位5 - 3的设置是否指激活保护的电压?

    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173860/bq24070-help-with-device-regulation-design/4421040 #4421040"]如果需要向当前系统添加组件,是否可以?

    我没有添加更多组件的障碍、我按照您的建议使用 LMR51430稳压器(这将先于 BQ25180电池稳压器)。

    我还将查看在 LMR51430之前添加一个理想二极管(LM74722或 LM74721或74700)的文档、但这是另一个主题。

    另一个问题。

    是否可以将 BQ25180替换为 BQ25181? 如果 BQ25180的封装出现问题(非常小)、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    你好、

    关于 BQ25180、我还有另一个问题、我正在审查 I2C 接口的特性、根据"7.5电气特性"表中的数据表、在"2C 接口"部分中、它表示 i2c 工作电压为1.8V。 但在"表2-1中的评估板数据表"BQ25180EVM"中。 跳线说明"、其表述为 J1"为 I2C 引脚提供一个高达3p3V"的上拉电阻。 然后在"图6-2. BQ25180EVM 跳线连接器"我发现 J1将 i2c 上拉电阻器的电压连接到 VIO、VIO 通过0欧姆电阻器连接到3.3V。

    那么、您能否确认 BQ25180是否可以在3.3V 下使用 i2c 逻辑电平? 还是应该使用电平转换器在1.8V 电压下工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    您可能将此主题与另一主题混淆、可能是其他人向您推荐了 LMR51430?

    是的、您可以将 BQ25180替换为 BQ25181。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    是的、BQ25180将在1.8V 的 I2C 逻辑电平下工作。  

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、
    你是对的、我是错的、我接受了 LMR51430的另一篇文章的推荐。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="423024" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173860/bq24070-help-with-device-regulation-design/4422199 #4422199">是的、BQ25180将使用1.8V 的 I2C 逻辑电平。  [/报价]

    我理解、尽管我仍然有一个问题、即为什么评估板在3.3V 下使用 i2c。

    您能否确认 BQ235181/BQ25180是否可与3.3V I2C 搭配使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    EVM 板使用3.3V 电压、因为我们不希望在与其他 i2c 器件并联使用时限制评估、而这些器件可能只能在3.3V 逻辑电平下工作。  

    BQ25180和 BQ25181具有0.4V 的低逻辑电平和1.3V 的高阈值电平、因此3.3V 和1.8V 均可正常工作。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完美、非常感谢您的帮助。