This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:推挽 PS 问题

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174374/lm5030-push-pull-ps-problem

器件型号:LM5030

尊敬的先生:

我遇到 PS 启动问题,请参阅 sch。

规格 VIN=17-27V、Vout=300V、Pout=400W

为了 简化、通过移除 R259来断开电压反馈

我正在等待 看到 MOSFET 控制的大约50% PWM。

但我看到:绿色-电流 U29.8,蓝色和黄色是输出 U29.5和 U29.6

每200us 数据包

缩放后

我看到功率 MOSFET 的栅极之间的交错脉冲数(周期大约为4us,就像设计的那样,但 PWM 很小,不是50%)

在我看到两 个非交错脉冲(大约同时)后、它会产生 大电流、大约200us 后、它会循环。  

我替换 U29,但结果仍然相同。

轻负载下/无轻负载时的结果相同(1.5kOhm)

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  CS 引脚可能过高、无法将占空比从50%削减、或者 COMP 电压过低、无法将占空比从50%降低。  请检查这些内容。

    此致、
    肖恩