This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 -局部复位累计充电变化

Guru**** 2463330 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174367/bq76952-bq76952---partial-reset-accum-charge-change

器件型号:BQ76952

尊敬的专家:

我们观察到、当我们按下 RST_SHUT 引脚按钮的时间少于一秒时、无论之前的值是多少、ACCUM 充电值都会跳转到-32767userAh。 这也在3个器件上进行了验证。 Accum 电荷会继续对-32767mAh 的电荷进行计数、就好像没有发生任何事情一样...

只需让您知道我们的 RST_SHUT 引脚是这样连接的:

因此、根据 TRM、此操作是部分复位、除了累计电荷值发生跳转之外、我们不理解它意味着什么。 我还检查了其他 RAM 寄存器、如 FET 状态、

电池状态或警报原始状态、启用保护 A (在唤醒状态中特意更改为 RAM)、它们保持不变。

请告诉我们、为什么 Accum 电荷会跳转到这个特定的值、以及在我们执行部分复位时其他寄存器会受到什么影响?

通常、我们不想使用它、但我可能会遇到这样的情况:此引脚上出现硬件尖峰、导致此故障、我们希望从微控制器侧做好准备。

当然、我们也使用硬件滤波器、但如果您能建议更多保护该引脚的方法、那将会很好。

非常感谢、此致、

Andras Magyar