主题中讨论的其他器件:GPCCHEM
电池组的 Qmax 的初始值是在哪个点计算的? 如果我从特定化学成分开始、并将设计容量设置为使用2P 配置、那么初始 Qmax 似乎非常接近1P 配置的值、 它需要几个学习周期才能使其达到我所希望的2倍容量。 除了设计容量的值之外、是否还有一些其他需要更改的值、以便让系统知道您正在处理2P 而不是1P? 每个学习周期是否有可补偿的最大误差量? 是否可以在进行初始学习时对其进行修改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
电池组的 Qmax 的初始值是在哪个点计算的? 如果我从特定化学成分开始、并将设计容量设置为使用2P 配置、那么初始 Qmax 似乎非常接近1P 配置的值、 它需要几个学习周期才能使其达到我所希望的2倍容量。 除了设计容量的值之外、是否还有一些其他需要更改的值、以便让系统知道您正在处理2P 而不是1P? 每个学习周期是否有可补偿的最大误差量? 是否可以在进行初始学习时对其进行修改?
您好、Wyatt、
感谢您的回复。 如前所述、我能够以迭代方式(大约5个学习周期)更新 Qmax、我想知道是否可以通过将 Qmax cell1-4和 Qmax pack 的默认计算值从4400mAh 更改为其他值来加快该过程? 如果是、我还想知道为什么设置这些值不是 SLUA903中描述的一部分? 或者、如果对 Qmax 的较大更改可以通过更改某些参数来启用。
谢谢、
Tony
这些是在.gg 文件之前和之后
e2e.ti.com/.../6758.Archive.zip
您好 Tony、
您是否使用 GPCCHEM 工具上传了最合适的化学品 ID? 如果 CHEM ID 匹配不良、则可能会导致 Qmax 计算出错。 从日志中看、您的 DOD0似乎超出了它应该处于的范围(2^14应该是最大值)、您能否共享 GPCCHEM 报告和您正在使用的 CHEM ID?
您可以将 Qmax 值设置为更接近设计容量、但您不需要、我认为还有其他事情在进行、但我不确定当时的来源。
此致、
Wyatt Keller
最初,我在 LGC INR18650MJ1 (3500mAh)上使用 chem ID 2059,一周左右之前我提交了一份日志,返回了以下内容:
Chemistry ID 选择工具、rev = 2.53
当前时基故障中使用的配置:
ProcessingType=2.
NumCellSeries=4
ElapsedTimeColumn=0
VoltageColumn=1
TemperatureColumn=2
CurrentColumn=3
最佳化学 ID:5265最佳化学 ID 最大 偏差,%:1.44
所有 ID 的汇总、最大值为 DoD 偏差低于3%
Chem Id 最大 DOD 误差、%最大 R 偏差、比率
5265 1.44 0.44
2348 1.48 0.41
2380 1.49 0.5
5590 1.75 0.6
508 1.75 0.6
2150 1.81 0.57
5442 1.85 0.42
1762 1.95 1.7
2404 2.04 0.62
5820 2.08 0.48
2104 2.29 0.84
2155 2.31 0.73
2046 2.33 1.22
1895 2.4 0.95
2142 2.44 0.38
2796 2.46 0.71
2437 2.5 0.48
2588 2.56 0.44
5271 2.57 0.59
1580 2.63 0.66
2591 2.76 0.82
2006年2.8 0.53
2152 2.83 0.43
2101 2.83 0.47
2050 2.89 0.49
2107 2.95 0.88
1671 2.96 0.59
2124 2.99 1.02
(注2059不在近似匹配列表中)
看到这种情况后、我最近决定将我的化学物质更改为508、因为它具有与我在化学物质列表中使用的电池相同的器件型号。 不幸的是、我把最近的学习尝试弄糊涂了、因为我将电流表与系统串联、它将所有东西都扔到了一个环路中。 我将很快再次使用508作为基线化学成分、并尝试完成另一个学习周期。 感谢您在这方面的所有帮助和考虑、尤其是在假日期间。