请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25887 我看到的所有电路原理图都包含了通过芯片的 SYS 引脚嵌入到使用电池中的系统。 该路径是否提供高电流~40A?
我计划将其嵌入无人机中、以提供2节21700系列电池的车载充电和平衡。 我不想通过该芯片为系统供电。 我假设我可以省略 SYS 引脚的使用、这些操作将正常运行(例如、当我连接无人机以进行更改时、它将会起作用)。 出于明显的原因、我无需同时飞行无人机并充电。
如果有任何帮助、我们将不胜感激!