This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25887:高电流应用

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174830/bq25887-high-current-applications

器件型号:BQ25887

我看到的所有电路原理图都包含了通过芯片的 SYS 引脚嵌入到使用电池中的系统。 该路径是否提供高电流~40A?

我计划将其嵌入无人机中、以提供2节21700系列电池的车载充电和平衡。 我不想通过该芯片为系统供电。 我假设我可以省略 SYS 引脚的使用、这些操作将正常运行(例如、当我连接无人机以进行更改时、它将会起作用)。 出于明显的原因、我无需同时飞行无人机并充电。  

如果有任何帮助、我们将不胜感激!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sean、

    是的、在您的情况下、您只需要考虑电池的放电电流、该电流应小于9A 、如 DS 所示:

    此致、

    林红