This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:有关如何使用'I2Cw'命令的更多明确文档吗?

Guru**** 2620625 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173992/tps25750-are-there-any-more-clear-docs-about-how-to-use-i2cw-command

器件型号:TPS25750
主题中讨论的其他器件: BQ25792

您好!

我需要使用'I2Cw'命令从 TPS25750向 BQ25792写入寄存器。 我找不到的最近文档是2642。如何使用主机接口。 但我对"I2Cw"流程图有一些疑问。

问题1. 与 sluvc05a.pdf 相比。  显然、它未命中表3-15中显示的从器件地址(位6:0)。

问题2. 与图1-2相比。 图表中的'byte CNT'字段应该是图1-2中的'Byte Count'值。 但值0x08大于以下数据字节计数,但如果我们考虑到*错过*从设备地址,这是有道理的。

问题3.  我不知道为什么它在一个示例中显示这么多"寄存器偏移量"。 它使我感到非常麻烦。 与表3-15相比、我想数据[3]应该对应于字节3的 wihich、被标记为"保留"。 和 Data[4]是从器件中的实际寄存器偏移量。 但剩余的"有效载荷"数据仅为4字节。 这与数据[2]字段冲突、即0x05。

我在论坛上看到了几个类似的问题,最近的问题是大约5个月前。 但没有人能提供明确的解决方案。

有什么帮助?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="118817" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173992/tps25750-are-there-any-more-clear-docs-about-how-to-use-i2cw-command "]我找不到的最近文档是2642。

    我不确定这是哪个文档。 您在哪里找到了所包含的图表?

    [Q1]是的、图中缺少从器件地址。

    [Q2] 根据 TRM、最后5个字节应该是有效载荷。 这张图似乎有很多问题、因此很难信任某些部件。 另一个问题是正在写入的命令是 I2Cr、而不是 I2Cw。 很可能会感到困惑、因此我使用图1-3作为参考来重新标注图表。

    一般而言、我建议遵循 TRM。

    [Q3]我认为最后一个寄存器偏移被禁用、根据 TRM、应该只有一个字节的寄存器偏移。

    谢谢、此致、

    Chris  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回答。 我在上一篇文章中提到的文档来自 /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/2642.How-do-I-use-the-Host-Interface.docx、我在另一篇文章中找到它。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题、感谢您提供链接。

    谢谢、此致、

    Chris