This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2894:无信号输出

Guru**** 2608865 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2894

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172006/ucc2894-output-no-signal

器件型号:UCC2894

您好!

我正在尝试使 ucc2894正常工作、

但输出始终没有信号、

IC 获得的 VDD 为13.5V、Vref 5V、 LineOV 小于1.27、LineUV 大于1.27V、

DIVe 信号(FB)提供4V 电压、CS 连接至 GND、  

我是否需要考虑其他条件、或者如何 正常测试 IC 的 CAN 引信?

感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供您的原理图以供审核。

    其他可能的注意事项包括软启动和所有其他引脚、如果它们使用适当的参数值正确连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为48V

    我是一名大学生、需要完成一个项目、

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    引脚8 (Rslope)、我们绝不会将该引脚接地、您可以尝试在该引脚与 GND 之间添加100k Ω 电阻器。

    引脚2 (Rdel)、其值太小、我建议将其更改为大约20k Ω

    您能否在上电期间提供波形:VDD (引脚16)、SS (引脚10)、OUT (引脚13)、FB (引脚9)和 VREF (引脚4)?

    基本上、当 VDD 达到13.2V 以上时、软启动应该开始上升、并且在 SS 达到1.25V 以上之前、OUT 不会有脉冲。 在 SS 达到>1.25V 之前、您不会看到输出脉冲。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我的波形、

    输出仍然没有信号、

    CS 连接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好!

    请提供上电期间 SS OUT VDD VREF 的波形、以显示 SS 从0到5V 的启动、以及 SS 从0上升到5V 期间 SS 跟随的其他三种方式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 CS 连接到 GND 时的波形

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 ucc2894 IC 顶部表面标记? 您还从何处获取 IC 样片? 如果您的样品是正确的样品、这将有所帮助。

    您可以尝试不同的装置吗?

    如果仍然看不到来自 OUT 的脉冲、则需要启动返回过程以请求 FA 分析、因为当 SS > 1.25V 时、OUT 应具有脉冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在具有输出信号、

    但有时 SS 会放电。

    VREF、LineOV、LineUV 是正常的。

    CSS 为1nF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    数据表的第4页显示了 SS 可以放电的四种条件。 您提到了三个、第四个是 Vdd。 如果一切正常、请咨询您的供应商或 TI 本地联系人以开始 FA 流程。