This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22913:反向电流保护

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174550/tps22913-reverse-current-protection

器件型号:TPS22913

大家好、

我的客户评估了 TPS22913的反向电流保护。 在输入电压侧有一个3.4V 电源、而在输出电压侧有一个4.5V 电源。 当 Vin=3.4V、Vout=4.5V 时、EN 处于高电平、它是否会启用保护以及需要多长时间?(10us?) 当保护使能时、Vout 和 Vin 之间始终存在差异、我想知道差异的最大值。 此外、在4.5V 电源的稳定输出后、是否需要下拉 EN? 如果下拉、 芯片内部的泄漏路径是否启动、以及此时 VOUT 上的泄漏量。 如果不下拉、Vout 始终大于 Vin、在长时间运行中是否会造成任何损坏?

此致、

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于美国的感恩节假期、TI E2E 设计支持论坛回复可能会延迟至11月21日这一周。 感谢您的耐心等待。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Avishek:

    如果您忘记了这一点、请回复您。 谢谢!

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    为了使 RCP 接合、器件必须看到从 Vout 到 Vin 的压降至少为44mV。 一旦发生这种下降、应该需要10uS 才能启用。

    这意味着您可以在激活前看到一些反向电流。 在 D/S 中可以看到泄漏电流为0.3uA (从 Vout 为 RCP 块供电时需要)。 此操作将独立于您对 EN 引脚所做的操作。

    在这种情况下、长时间不会对器件造成损坏。

    此致、

    Kalin Burnside