This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65219:外部电源开关特性将包含在 PMIC 内部、适用于未来的 PMIC 型号

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65219, TPS6521905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174438/tps65219-external-power-switch-feature-to-be-included-inside-the-pmic-itself-for-future-variants-of-the-pmic

器件型号:TPS65219

你(们)好

我们在设计中使用 TPS6521908为处理器 AM625x 供电。 根据使用 TPS6521908的实现方案(请参阅下图)、我们需要使用外部电源开关来提供3.3V 电压。 能否在 PMIC 内部针对未来的 PMIC 型号实现此功能? 请告诉我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prermalatha、  

    由于美国的感恩节假期、我们的 TPS65219x-Q1专家本周已不在办公室。 请预计下周初会有延迟的回复。 提前感谢您的耐心等待。

    此致、

    Jari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的耐心等待! 对于使用3.3V 输入电源的应用、我们建议使用外部电源开关、尤其是当3.3V IO 域上的总电流消耗(处理器+外设)等于或高于300mA 或400mA 时。 原因是 LDO1/2/3/4可配置为负载开关、但 LDO3/4的最大电流为300mA、LDO1/2为400mA。

    目前、我们 没有 TPS65219型号、它将 LDO 配置为负载开关以支持 AM62上的3.3V IO 域。 但是、我们计划发布 TPS6521905 、这是一款用户可编程(DIY)版本、默认情况下所有电源轨都将关闭、从而使客户能够灵活地对 NVM 存储器进行编程并配置 PMIC 以满足特定的电源/系统要求。   

    谢谢、

    Brenda