This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25800-Q1:多个隔离式次级绕组变压器-低功耗/高电压

Guru**** 2557310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC25800-Q1, LM5181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174474/ucc25800-q1-multiple-isolated-secondary-windings-transformer---low-power-high-voltage

器件型号:UCC25800-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC25800LM5181

你好!

我们正致力于工业电池管理系统的应用、为了以高效的方式隔离电路、我们计划将4个次级隔离绕组组合在一个变压器中。

UCC25800-Q1 似乎适合我们的应用、但我想问一下它是否可以处理这种变压器、或者您是否有适合此应用的任何不同解决方案。 这里最重要的目标是获得一种高效的方法来隔离这多个低功耗负载。

欢迎提出任何建议。

谢谢、

Thiago Benvegnú

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    我相信只要负载不超过控制器的限值、UCC25800-Q1就可以处理这样的变压器。  我在数据表的末尾发现了这种说法。

    如果我发现有其他问题、我将与我们的系统团队再次核实并更新此帖子。

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thiago、

    此配置适用于 UCC25800。  请查看以下参考设计: PMP40980

    适用于车载充电器应用的多输出隔离式 SiC 驱动器偏置电源参考设计

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Eric!

    此参考设计将是一个很好的起点。

    我在这里查看了一些不同的选项、找到了 LM5181反激式转换器、它看起来具有高效率。 根据您的经验、您认为它可以提供多个稳压输出(具有类似负载)、并且仅在同一个变压器上提供一个反馈吗?

    此致、

    Thiago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只是想获得建议、看看测试这两种解决方案是否有意义

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thiago、

    LM5181有一个双输出 EVM、因此它肯定可以产生多个输出。  LM5181 的主页上提供了许多应用手册和设计工具。  如果您对 LM5181还有其他问题、请开始新的主题/帖子。

    有关使用具有多路输出的 UCC25800的更多信息。  对于具有单个变压器的多绕组、您需要应用一次谐振配置、该谐振电容器位于初级侧。  以下应用手册第16 - 19页对此进行了讨论:

    https://www.ti.com/lit/an/sluaab9a/sluaab9a.pdf?ts=1669481445942&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC25800-Q1

    此致、

    Eric