This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2951:LDO 输出电容器和其他 IC 去耦电容器

Guru**** 2513295 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172398/lp2951-ldo-ouput-capacitor-and-other-ics-decoupling-capacitors

器件型号:LP2951

您好!

我知道、对于陶瓷型输出电容器、需要在0.1至2欧姆的范围内添加一个串联电阻器。  

在我的电路中、我有:

- LP2951-33DR 在输出端放置了4.7uF 陶瓷电容器和1欧姆串联电阻器、以生成稳定的3.3V 电压

-其他集成电路和微控制器、需要在3.3V 和 GND 之间连接自己的去耦陶瓷电容器(100nF 或4.7uF)

我的问题是:对于 ESR、我应该如何对待后一个陶瓷电容器?  

这个问题是因为它们与 LDO 的输出电容器并联、因此似乎会使 LP2951输出电容器上的1欧姆电阻器带来的好处化为乌有。

提前感谢您的支持

此致

Jonata   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonata、  

    正确的方法是、其他电容器会降低输出电容器的有效 ESR、因为它们也是 LDO 的有效输出电容器。 是否也可以添加与这些去耦电容器串联的 ESR 电阻器?

    您唯一的其他选择是使用 ESR 不高的器件。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    感谢 您的建议 、很抱歉  我迟到了。  

    是的、如果0.1uF 绕过0.1R、则极点的频率太高、不会成为问题。  

    我必须检查 一些 IC、例如在 Vcc 引脚上具有4.7uF 电容的微控制器。

    非常感谢你 能抽出时间

    此致

    Jonata