This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:使用 LM404040AIM3X-3.0/NOPB 时的[ELENTEC]设计查询

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175003/lm4040-n-elentec-design-inquiry-when-using-lm4040aim3x-3-0-nopb

器件型号:LM4040-N

大家好、TI 支持团队

已收到客户的咨询。

[有关 Rs 值设置的查询]

当 Vs=BAT 电压时、

当 BAT 电压为3.2V~4.3V 时、如何设置 Rs 值?

如果 Vs=3.0V (LDO 输出)、

2.可以将电压基准 IC 用作 LM4040AIM3X-3.0/NOPB 产品吗?

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、MJ  

    我假设您参考的是下图中的 RS -

    RS 的最小值和最大值将由 VDD 范围以及最小和最大反向电流(60uA - 15mA){第6.3节建议运行条件}决定。  

    RS_MAX =(VDD_MIN - Vout)/ IR_MIN =(3.2 -3)/(60uA)= 3.3k Ω  

    RS_MIN =(VDD_max - Vout)/ IRmax =(4.3-3)/ 15mA = 86 Ω  

    因此、您可以根据您的功率预算选择介于100欧姆至3K 欧姆之间的任何电阻器。  我已经从两侧缩小了范围、以照顾容差。  

    使用 电压基准 IC 作为 LM4040AIM3X-3.0/NOPB 产品是完全可以的。  

    此致

    Trailokya