This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:ECO 模式转换条件

Guru**** 2507565 points
Other Parts Discussed in Thread: LV2862

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175026/lv2862-eco-mode-trantition-condition

器件型号:LV2862

各位专家:

此器件支持 ECO 模式。 客户希望消除轻负载时的电压纹波。

1.是否可以禁用 ECO 模式?

2.如果不是、设备进入 ECO 模式时的情况是什么?

此致、

越好  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Uchikoshi -san、

    从 DS 可以看出 、图14。 Eco-Mode 运行时,设备将在轻负载时进入 ECO 模式。  无法禁用。  

    Elena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elena、

    感谢您的回答。 您能否澄清"轻载"的详细情况?

    此致、

    Uchikoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LV2862是固定频率,一旦开关启动开关,它将不会在 ECO 模式下工作,ECO 使能是当 Vin Vout 处于正常工作状态且 Iout =0A 时,频率将降低,以进入具有低 IQ 的 ECO 模式。

    Elena