This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561-R1:处于高温模式时、整个机器的温度较低。 整个机器停机超过5H 后、其 FCC 容量无法更新

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174340/bq27z561-r1-the-temperature-of-the-whole-machine-was-low-when-it-was-on-high-temperature-mode-after-the-whole-machine-was-shut-down-for-over-5h-its-fcc-capacity-couldn-t-be-updated

器件型号:BQ27Z561-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

大家好、

处于高温模式时、整个机器的温度较低。 整个机器关闭超过5H 后、其 FCC 容量无法更新。

 

(整个机器)

可以更新电池测试。

(电池)

请告诉我发生这种情况的原因吗? 谢谢。

此致、

凯瑟琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

      测试前是否发送了 IT Enable 命令?

      对于温度读数、您是否意味着实际温度较高、但监测计读取的温度较低? 如果是、您能否使用 bqStudio 读取监测计寄存器? 室温下的温度读数是多少? 将客户 srec 或 gg 文件下载到我们的 EVM 时、温度读数是否正确?