This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:UCC28951-Q1

Guru**** 2583815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, PMP8740, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174573/ucc28951-q1-ucc28951-q1

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: PMP8740UCC28951

大家好、团队、

下面是我对使用  UCC28951-Q1进行相移全桥的问题

1)在 PSFB 设计全桥参考文档  PMP8740中、二极管 D7和 D10 器  件型号 MURS360T3G 的功能是什么、它们连接在端子的变压器初级侧附近。

二极管如何影响运行以及如何计算流经二极管的电流。MURS360T3G。

2) PSFB 变压器的次级侧、而不是同步 MOSFET、我可以使用二极管吗?(请告诉我、UCC28951-Q1中需要进行哪些电路更改)

谢谢、此致、

Naresh.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    感谢您查询 UCC28951。

    我们将在一天内回复您。

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    请参阅数据表的第8.2.2.5节、其中介绍了二极管的使用。  二极管 D7和 D10的目的是将变压器初级绕组钳制在 VIN 或 GND、从而防止电感 LS + LLK 和 变压器绕组中的杂散电容之间出现谐振振铃、否则会导致跨接高振幅电压尖峰 整流器。

    您可能希望查看 IEEE 期刊上的以下文章:

    《采用辅助变压器复位钳位二极管电流的零电压开关 PWM 全桥转换器》

    https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=5357451

    这非常复杂、因此我建议进行 SPICE 仿真、以便在选择二极管之前检查流经这些二极管的峰值电流和 RMS 电流是多少。

    请参阅应用程序。 请注意"设计移相 ZVT 电源转换器"、其中显示了在次级侧使用整流器二极管进行设计。

    https://www.ti.com/seclit/ml/slup101/slup101.pdf?ts=1669437591441&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FUCC28950

    此致、

    Harish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Harish、

    感谢您的宝贵意见。

    此致、(&H)

    Naresh.S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    谢谢你。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Harish