This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:TPS63805关于功率耗散和 THETAJC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175007/tps63805-tps63805-about-power-dissipation-and-thetajc

器件型号:TPS63805

您好、支持团队

我们仿真 WEBENCH TPS63805、IC PD 为2.398W

e2e.ti.com/.../TPS63805.pdf

但如果我们参考数据表: PD=(TJ (max)-TA)/Theta JA=(150-25)/78.8;PD=1.58W

PD 正确吗?

如有任何建议、请告知我。

谢谢、

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Lawrence、

    以 Webench 表示的 PD 和 Theta JA 是计算值。 DS 中的 Theta JA 是 STARDARD 布局的典型值、这意味着实际的 Theta JA 可以通过更大的布局减小。

    此外、DS 中的 PD 是具有标准布局的最大可接受 PD。

    此致

    TAO