This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:LM5177冷启动

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5177

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174996/lm5177-lm5177-cold-cranking

器件型号:LM5177

您好!

对于 LM5177、它指出最小输入电压为3.5V、但从 SNVA681A pdf 中我们可以看到、对于冷启动、它可以降至3V。 这种情况是否会重置? 这就是我们计划使用降压-升压转换器的原因

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gencay、

    感谢您使用 E2E 论坛。

    如果 VBias > 3.5V、LM5177的 VIN、min 会降至2.8V。

    在许多情况下、VBias 可以连接到已经升压的 VOUT。 因此、在冷启动情况下、您仍然可以运行。

    此致、

     Stefan