This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5030:用于 TI#39的 PSpice 仿真错误

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174907/ref5030-pspice-for-ti-s-simulaiton-error

器件型号:REF5030

您好!

当我想在 PSpice for TI 中模拟电压为 Vdc 的电路时、结果是正确的。

我想了解上电过程、因此我用 Vpulse 替换电压源。

当我更改电压源时、结果显然是错误的。 输出电压为400mV。

那么、是什么导致了它的错误?  我期待你的答复。

谢谢。

theo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否再次检查所有连接。 我将使用您的设置获得适当的波形-

    此致  

    Trailokya