This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS610981:突发模式下的电压高于预期(3.46V)

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS610981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174829/tps610981-voltage-in-burst-mode-higher-than-expected-3-46v

器件型号:TPS610981

我在 TPS610981中的微控制器板中进行了设计。 在验证期间、测得的 VMAIN 电压约为3.46V。 该 电流处于轻负载(1-5mA)下、转换器应以突发模式运行。 但是、数据表的典型值为3.4V、因此3.46V 看起来略高于预期。 我已包含原理图和布局。 请告诉我这是否是预期行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    我认为这是正常行为。

    因为突发模式下的控制精度不如 PWM 模式那么精确。 因此、3.4V 只是一个典型值、我们不会像 PWM 模式那样限制突发模式下 VOUT 的最大值。  

    从下图中、您可以看到轻负载下的 VOUT 将略高于3.4V。

    3.46V 是否是您的应用无法接受的值? 如果不是,我认为这不是问题。   

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速回答 Nathan。 我错过了数据表中的该图表、感谢您将其清除。 本设计中允许的最大电压为3.55V、因此这是可以接受的。