Other Parts Discussed in Thread: LM5069, TPS2490
主题中讨论的其他器件: TPS2490
团队、
客户正在评估 LM5069并尝试在现有设计中对其进行验证:
在我们的测试过程中、短路或过载导致器件重新打开。 它就像锁存功能不能相应地工作。
过载示例:
当达到过载限值时、电流将受到限制并关闭。
然后、它再次打开大约68ms。 暂停时间取决于过流。
短路示例:
在短路的情况下、电流被限制在大约64ms、然后被关闭。 一个暂停后
它再次打开。
您能否解释一下这种行为的原因是什么?
下面是使用的电路: 
它最初是为 TPS2490开发的。
它与数据表中的典型应用相当。
LM5069 VIN 对应于 TPS2490 VCC
LM5069 SENSE 对应于 TPS2490 SENSE
LM5069栅极对应于 TPS2490栅极
LM5069输出 TPS2490输出
LM5069 PGD TPS2490 PG
LM5069 GND TPS2490 GND
LM5069计时器 TPS2490计时器
LM5069 PWR 以220k 的电阻连接到 GND。
我们的电路中不需要功率限制。
LM5069 OVLO 连接到 GND。
我们的电路中不需要过压截止。
LM5069 UVLO 的供电电压为24V 时>3V。
在实验中、未测试欠压截止频率。
在发生短路或过载情况后、TPS2490会锁存电路。
必须首先通过 EN 对电路进行复位、才能再次运行。
另一方面、LM5069显示了上述行为。
在此用例中、LM5069能否直接替代 TPS2490?
需要对哪些内容进行微调才能实现这一目标?
谢谢、
A.