This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63900:轻负载下的效率

Guru**** 2584125 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174361/tps63900-efficiency-at-light-load

器件型号:TPS63900

大家好、

 让我来问一个简短的问题。

您是否拥有以下条件下的设计效率数据?

・μ V 输入电压:大约2.5V

・μ V 输出电压:大约3.3V

・Ω 负载:100nA

此致

Tatsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tatsu、

    我们现在只有在负载为1uA 时才有数据。 它大约为77%。

    它是必须提供的数据吗? 如果是、我将进行一些检查以进行确认。

    此致

    轻触