This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS62125:TPS62125反相降压/升压应用风险

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS629206, TPS629210, TPS629203, TPS62125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176115/faq-tps62125-tps62125-inverting-buck-boost-application-risk

器件型号:TPS62125
主题中讨论的其他器件:TPS629206TPS629210TPS629203

您好!

配置为反相降压/升压应用的 TPS62125具有很高的风险。 我们强烈建议在反相降压/升压应用中使用新一代降压转换器 TPS629203或-Q1系列(包括 TPS629206或-Q1和 TPS629210或-Q1)代替 TPS62125。 TPS629203系列不仅具有更高的电流限制阈值、而且最重要的是、它不需要在启动新开关周期之前将电感器电流降至零。 例如、TPS629203系列的典型值为0.9A。 低侧电流限制阈值、因此、只要下游电路的直流偏置电流低于此典型值0.9A、器件将继续开关。 阈值。 有关 TPS629203反相降压/升压应用的更多详细信息、请参阅 在反相降压/升压拓扑中使用 TPS629210-Q1

TPS62125集成了高侧 MOSFET 电流限制 ILIMF 、可保护器件免受过流或短路故障的影响。 高侧 MOSFET 中的电流由电流限制比较器进行监控、一旦电流达到 ILIMF 的限值、高侧 MOSFET 将关断、低侧 MOSFET 将导通以降低电感器电流。 一旦零电流比较器跳闸且电感器电流变为、高侧 MOSFET 就会再次导通。

反相降压/升压应用最常用于驱动差分(+V/-V)轨。 在某些情况下、即使未启用负电源轨、下游器件在输入电压出现时也会立即激活、其 IQ 电流也会馈入负(-V)电源轨。 负(-V)电源轨上可能存在正直流偏置电压、因此 TPS62125更容易卡滞、因为在进入过流故障期间、由于该正直流偏置电压、TPS62125可能永远不会看到过零电流。

反相降压/升压应用中 TPS62125的可能权变措施解决方案:调整系统上电序列、以防止下游器件在启用负电源轨之前加载负(-V)电源轨。 这意味着首先启用负电源轨(-V)、然后启用其他下游器件。 否则、TPS62125可能会在加电期间卡住

谢谢、

Nancy

电源培训视频:https://training.ti.com/search-catalog/field_language/ZH-CN?keywords=%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86&start%5Bdate%5D=&end%5Bdate%5D=

电源培训小程序码