This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:需要建议使用电量监测计与 BQ24210搭配使用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24210, BQ27220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175765/bq27220-need-fuel-gauge-recommendation-for-use-with-the-bq24210

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:BQ24210

您好!

我们正在研究使用 BQ24210的太阳能充电应用。 我们需要在项目中添加电量监测计。

我想添加一个体积小于1.00的监测计。 是否有人可以提供推荐器件?  我们正在考虑  

bq27220。

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    bq27220将起作用。 它可用于电池组或系统侧、非常适合电池很少处于静止状态的应用。