This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:电源管理论坛

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1165419/tps22811-power-management-forum

器件型号:TPS22811
主题中讨论的其他器件: TPS25981

此芯片中的 IMON 引脚可用于设置电流限制?

如果我的器件的最大电流限制为600mA、我该怎么计算它呢?您能否分享一下电路图。

在此 EVM 板中,只需使用它来监控输出电流,而不是电流限制,对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    该器件无法设置电流限制;IMON 引脚用于监控电流。

    相反、为了减小浪涌电流、可以使用 dVdT 引脚上的电容器来调节压摆率。  

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、  

      感谢您的快速回复。 但我可以在下面找到这个描述、显示这个引脚可以作为电流限制、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    对误解表示歉意。 您是正确的、TPS22811允许仅在启动期间设置电流限制、并在之后监控电流。 TPS22811 EVM 可让您使用下面提供的公式选择所需的电流限制:

    如果需要不同的电流限制、您可以取消选择现有电阻器之一来设置您的首选电流限制。  

    请注意、负载监控是 Rimon 的函数、因此请使用以下公式来监控电流。  

      

    此致、  

    Elizabeth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elizabeth、

      在数据表中、显示了我们可以在启动时设置电流限制、因此我想了解如何分离监控电流或限制芯片中的电流。 在器件启动时、我需要做些什么来更改芯片以限制电流? 或者 仅按照计算格式选择电阻器值就足够了。

      另一个问题是、您是否具有适用于此具有 Allegro PCB 的芯片的此封装库?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Snow、  

    如果您有兴趣在启动期间设置电流限制、可以在 IMON 上选择电阻值、以使用以下公式设置所需的过流阈值:  

    然后、您可以使用数据表中提供的 VIMON 测量值、Rimon 选择值和 GIMON、使用以下公式计算电流:

    我认为我们没有 Allegro PCB 的此芯片的封装库、但是 我们在产品页面上提供了一些资源 、例如设计计算器和 PSpice 瞬态模型、可帮助您进行设计。  

    需要说明的是 、如果启动后需要电流限制、则器件将无法使用该器件。 请查看具有电流限制的电子保险丝 TPS25981。

    此致、  

    Elizabeth  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    此主题将持续两周、没有回复、因此我将关闭/锁定它。 如果此处有其他更新、请制作新主题。  

    此致、  

    Elizabeth