This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z110:电流读数问题。

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175839/bq34z110-issue-with-current-reading

器件型号:BQ34Z110
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400

您好!

从 Control()子命令读取电流时为什么会得到0? 电流的单位是多少?  我是否需要首先执行完整的学习周期?

我没有连接任何负载、电池的电流为60mA。  我更改了 CC 增益和 CC 增量值、但读数仍然为0。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    电流单位为 mA、您无需执行学习周期即可读取电流。 您是否正在使用 bqStudio?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否 但我正在等待 ev2400。 在我获取它之后、我将尝试 bqStudio。  

    它仍然使我困惑、为什么当前读数为0。 这是否意味着 IC 已损坏? 还是只需要正确配置它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nur、

    命令/通信中可能存在一些错误。 让我们知道 bqStudio 的内容。