This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919-Q1:并联负载开关

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22919-Q1, TPS22995H-Q1, TPS22965-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176169/tps22919-q1-load-switches-in-parallel

器件型号:TPS22919-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS22995H-Q1TPS22965-Q1

您好、TI 团队、

我们计划将 TPS22919-Q1用于我们的项目开发、我们还有一些疑问;

  1. 我们能否 并行连接多个负载开关(TPS22919-Q1)? (如下图所示)
  2. 如果我们并联负载开关,最大负载电流是否会增加?,例如。  对于2个负载开关--> 3A 对于3个负载开关--> 4.5A 是否起作用?
  3. 如果我们并联连接负载开关,它是否还会降低总体 RdS/Ron?
  4. 可以并联连接的最大负载开关数是多少?

此致、

费耶伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fayis、

    您可以使用相同的电源和负载并联负载开关。 由于 Ron 的变化、最大电流不会变为2倍的绝对最大电流、因为一个器件可能有1.6A 的电流流流流过它、另一个1.4A (只是一个松散的示例)。  

    最大值将是增加的绝对最大电流的70%。 因此、在这种情况下、对于两个器件、最大电流为2.5A

    您不能并联最大电流量、但问题是、当电流较大且器件更多时、某些器件可能需要更长的时间才能导通、并且大部分电流将流过几个器件并超过其绝对最大脉冲。 这在具有最大脉冲规格的并联两个器件中介绍。

    您还可以使用 TPS22965-Q1或 TPS22995H-Q1、因为它们符合这些规格、而 TPS22995H-Q1比两个 TPS22919-Q1更具成本效益。

    此致、

    Kalin Burnside