This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:SNVA829中的 LM5117 CC/CV 原理图

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176105/lm5117-lm5117-cc-cv-schematic-in-snva829

器件型号:LM5117

我阅读了 SNVA829"如何设计简单的恒定电流/恒定电压降压转换器"应用手册、并注意到栅极驱动器具有一些额外的电路、我想进一步了解这些电路。  最重要的是、这个 CC/CV 稳压器为什么需要这个额外的电路?  我们遵循应用手册并希望正确操作。 上部 MOSFET 栅极驱动器具有与栅极串联的二极管和电阻器的并联组合。  我 假设上部栅极驱动外部电路用于在导通期间正向偏置二极管、然后在关断期间引导来自 MOSFET 的放电电流通过电阻器。  我假设零欧姆电阻器是一个占位符、经过调优后可降低关断速度、但为什么?  较低的 MOSFET 栅极驱动 器具有一个外部 PNP、其中基极-发射极与另一个二极管和电阻并联、所有这些二极管和电阻与栅极串联。  这似乎是为了帮助关闭较低的 MOSFET、但为什么?  如何选择正确的电阻器值、为什么要这样做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    栅极驱动电路并不重要、但可能有助于避免与理想布局做法的偏差。  正确、如果未使用二极管和 PNP 晶体管、则会安装0欧姆电阻。  如果在 HS 栅极驱动器中使用二极管、则会将几欧姆的电阻器与二极管一起使用。  如果在 LS 栅极驱动器中使用二极管和晶体管、则不会填充0欧姆电阻。

    希望这对您有所帮助。

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是为了减少开关节点上的振铃吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nathan、

    高侧栅极驱动电阻器用于降低开关节点的速度并减少振铃。  低侧栅极驱动的实现可防止栅极驱动布局不良导致的 dV/DT 击穿事件。

    希望这对您有所帮助。

    David。