我阅读了 SNVA829"如何设计简单的恒定电流/恒定电压降压转换器"应用手册、并注意到栅极驱动器具有一些额外的电路、我想进一步了解这些电路。 最重要的是、这个 CC/CV 稳压器为什么需要这个额外的电路? 我们遵循应用手册并希望正确操作。 上部 MOSFET 栅极驱动器具有与栅极串联的二极管和电阻器的并联组合。 我 假设上部栅极驱动外部电路用于在导通期间正向偏置二极管、然后在关断期间引导来自 MOSFET 的放电电流通过电阻器。 我假设零欧姆电阻器是一个占位符、经过调优后可降低关断速度、但为什么? 较低的 MOSFET 栅极驱动 器具有一个外部 PNP、其中基极-发射极与另一个二极管和电阻并联、所有这些二极管和电阻与栅极串联。 这似乎是为了帮助关闭较低的 MOSFET、但为什么? 如何选择正确的电阻器值、为什么要这样做?