This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:相关的学习周期

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176300/bq40z80-learning-cycle-regarding

器件型号:BQ40Z80

您好 ,团队,

我刚刚开始了我的学习周期,将电池设置连接到 EVK,我的电池是锂电池(3节)部件号 US18650VTC5A,所以化学成分是0x2161  

已编程化化疗启动 学习周期。

1.将蓄电池放电至空。 ->  实际上,我采用了 C/10速率-2600MAh /10 = 260 MA = 0.260A ,我也已获得测试设置屏幕截图。 以供您参考。

术语电压 设置为8995 MV,但在达到电压范围之前,测量仪表报告为0%,在达到点 VOK 和 RDIS 位之前,将清除复位标志并设置复位标志,根据我的理解,复位标志将在 静置模式后设置。

我的学习周期失败的原因是什么?  我是否可以继续进行此充电设置? 或者我需要重新开始。 我附上了日志文件供您参考

平衡电路是否在 EVK 设置中可用???

 e2e.ti.com/.../95Exported_5F00_per_5F00_chemid.gg-_2800_1_2900_.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mohan、

    我看了您的日志、从我可以看出电流曲线不正确、放电后、您应该在0mA 的电流、这样电量监测计可以在充电开始之前获取 OCV、但您可以直接从放电转到充电。 此外、放电电流具有很高的噪声、不是260mA、这在电阻学习阶段是最低要求(C/10 - C/7会更好)。

    我相信您正在讨论 Rest 位、当电量监测计在静置模式下获取 OCV 时设置该位。

    确保尽可能地遵循学习周期指南、否则将无法成功完成: https://www.ti.com/lit/pdf/slua848

    此致、

    Wyatt Keller