This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS659128:默认 OTP

Guru**** 2653665 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173361/tps659128-default-otp

器件型号:TPS659128

大家好、

客户在询问  TPS659128x PMIC 的默认 OTP 设置? 这未包含在数据表中。

客户正在寻找 具有特定 OTP 设置的 PMIC、以避免在启动期间需要基于 I2C 的配置。  在这种情况下、使用 OTP 定制编程的最佳方法是什么?

 我希望你能提供帮助。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     感谢您提出这样一个好主意(使用具有特定 OTP 设置的 PMIC、以避免在启动期间需要基于 I2C 的配置)。

     请允许我花一些时间(不 超过 2天)收集所有已发布或预发布的变体、以便您从尽可能多的选项中进行选择。  

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您对此进行深入研究。 我将等待您的回复。

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     如果我无法明天(仅工作半天)完成、则应在下周二(11月29日)之前完成。

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     除了 TI 网站上的 RTMed 变体之外: TPS659121YFFR、 TPS659122YFFR 和 TPS659127YFFR;我们还有一些定制的 OTP 变体可供样片使用。 附件是我为您选择的 Excel 文件。 如果您发现可用于客户的变体、请告诉我。  

    e2e.ti.com/.../TPS659128x-OTP-Settings.xlsx

    谢谢!

    Phil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phil、

    感谢您的观看。 TI 能对 OTP 进行出厂编程吗? 是否需要最低数量? TI 的经销商(如 DigiKey)能否做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marvin、

     是的;TI 对 OTP 进行出厂编程。 我知道、任何经销商都无法对器件进行编程。  

      新的 OTP 启动 需要2.5M LNR 的收入。 如果 AUP 为1.74美元、则生命周期中至少需要~1.4Mu。

    谢谢!

    Phil