请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 你好!
我们正在设计45000mAh 的电池组。 最大电流约为50A。
我找不到 bq40z50-R1的最大容量、但 FCC 最大值为65535。 这是否意味着它可以支持65535mAh?
关于电流、最大值约为32A。 我认为我们需要扩展该值、但 bq40z 没有 IP 扩展功能。 我们的唯一方法是在校准期间调节电流。 但这种方法意味着我们还需要扩展容量。 需要对 DataFlash 中的所有电流和电流设置进行缩放。
是这样吗?