This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R1:Bq40z50-R1最大容量和缩放

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z50-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1175823/bq40z50-r1-bq40z50-r1-max-capacity-and-scaling

器件型号:BQ40Z50-R1

你好!

我们正在设计45000mAh 的电池组。 最大电流约为50A。

我找不到 bq40z50-R1的最大容量、但 FCC 最大值为65535。 这是否意味着它可以支持65535mAh?

关于电流、最大值约为32A。 我认为我们需要扩展该值、但 bq40z 没有 IP 扩展功能。  我们的唯一方法是在校准期间调节电流。 但这种方法意味着我们还需要扩展容量。 需要对 DataFlash 中的所有电流和电流设置进行缩放。

是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    是的、正确答案是、您需要根据您在校准缩放期间选择的任何值来缩放数据闪存中的所有 mAh 和 mA 值、从而减小电流。

    最大容量列在主产品页面上:

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    谢谢!

    因此、通过将电流校准缩放2、我们可以使用50A、但电流寄存器将显示25A、而不是50A。 由于容量为45000mAh、因此它将进行库仑计数、直到22500mAh?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Melvin、

    是的、正确。

    此致、

    Wyatt Keller