This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2521:TPS25210ARPWR:IC 不支持温度仿真并获得零除误差

Guru**** 2519170 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176215/tps2521-tps25210arpwr-ic-not-supporting-simulation-for-temperature-and-getting-error-of-divide-by-zero

器件型号:TPS2521

大家好、

一个示例  

TPS25210ARPWR 此电子保险丝器件型号在我的设计中使用、与 pspice 仿真使用的型号相同。  

使用此 IC 模型进行温度扫描分析时、我遇到了问题。 -10至20摄氏度、我能够运行仿真、但如果我提高或降低温度。 我遇到错误,特别是 IC  

TPS25210ARPWR 在仿真中除以零。

您能告诉我这个问题的解决方案吗? 或者该 IC 对温度范围有任何限制。

谢谢、

Vinay Varikoti

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vinay:

    是的、可能会出现问题。 该器件建模为在27C 下进行瞬态分析。 不能进行温度扫描。

    此致

    Kunal Geol