This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5164:稳定性测试

Guru**** 2539450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5164

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1173529/lm5164-stability-test

器件型号:LM5164

您好!

我将 LM5164 IC 用于 Fly-Buck 转换器。

电源参数:

输入电压:30-60V 电池供电

主输出电压:3.3V、0.3W

次级电压1:12V、1mA

次级电压2:14V、0.5mA

开关频率设置:75kHZ

 

主变压器有3个绕组:

一次侧:100uH

二次侧绕组1:1444uH

二次侧绕组2:1849uH

 

输出电压为3.3V 时、输出电压在0.3W 后开始下降

 

我尝试使用波特100器件测试稳定性、这就是我在30V、0.3W 条件下得到的结果:

 

SW 电压:

 

输出电压上升:

 

从 SW 电压波形可以看出、转换器似乎进入睡眠模式(这是我们对轻负载所需的、因为电源来自电池)。

由于转换器进入睡眠模式、我看到的波特图结果(在第一幅图中)是否真实? 转换器进入睡眠模式时、是否有测试波特图的意义?

 

谢谢你

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否共享原理图?  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1由于 LM5164是 PFM 模型、请确保初级电流不变为0。   

    2如果 LM5164在 CCM 模型下工作、您可以将 C359降低到 4.7nF、将 C360降低到10nF 以查看任何改进(这将增加到 FB 的纹波注入)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    1.为什么我需要确保电流不会变为0? 我希望它变为0、以便我将处于睡眠模式。

    2.你是如何得到这个电容值的? 我将 c359设置为10n、c360设置为33n、在 SW 节点中得到3个脉冲、直到 IC 进入睡眠状态1ms、然后再次唤醒。 还可以吗?

    3、即使 IC 进入睡眠状态、也可以使用波特图检查稳定性吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.如果只有降压模型、没问题、但如果您想将能量输送到次级侧、则需要在变压器上施加电压。 但是、当 LM5164的电流变为0时、变压器将无法提供能量或产生与 Vo_pri 相同的 votlage 比率。  

    2.注入 FB 节点的纹波 有助于消融,您是否也可以打开次级绕组以使其在降压模型下工作?

    3.无需检查稳定性,因为其工作频率相当低。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    大约3、即使在增加负载并使用 CCM 时、我也不需要检查稳定性?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、您可以测试环路、但看起来仍然很奇怪、因此我更建议您也可以执行负载瞬态来验证环路稳定性。μ s  

    您可以使用最快的负载瞬态来查看输出 此时是否有振荡。   

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    是因为我使用的是75kHz? 为什么波特图在低频运行中看起来很奇怪?

    我检查了波特图、得到50Hz 的截止频率、这是正常的吗? 这是你的意思奇怪吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我是说、在中频范围内、它看起来不是很平滑。 如果您获得适当的相补角和增益裕度、我认为没关系。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我更改了 FB 网络、因为我有双脉冲、变压器进入饱和状态、现在我得到了一个脉冲、一切正常。

    我有2个问题:

    1.当我使用0.5W 的功率时,我不会进入睡眠模式,这就是我在波特图中得到的结果:

    我得到50Hz 的截止频率、这是可以的、还是 需要获得更高的截止频率? PM 为102、GM 为62。

    2.为什么我不必在低工作频率(轻负载时)检查环路?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1如果整个系统在0.5W 时保持稳定、我认为可以。  您能否在这种情况下共享 SW 波形?

    2.在 CCM 条件下,其环路条件的最坏情况发生在满负载时。 对于 DCM、功率级交流模型将发生变化、并且交叉频率将变低。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    波形如下:

    黄色- SW 引脚

    绿色- FB 引脚

    红色-初级电流

    我得到的 PM 是真正的缺省值吗?

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    波形看起来不错,对于环路,我不知道为什么它这么低,但您可以检查瞬态以查看环路响应是否适合您的系统。