This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:FCC 与温度之间的函数关系

Guru**** 2568565 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176328/bq28z610-r1-the-function-relationship-between-fcc-and-temperature

器件型号:BQ28Z610-R1

您好!

FCC 与温度之间的函数关系是什么? 我们为什么会发现温度有时上升和 FCC 上升、而另一次温度上升和 FCC 下降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、RAN、

    FCC 在很大程度上取决于温度和负载。  完整充电容量是电池在一组特定条件(平均负载、温度)下可向系统提供的总电量。

    如果 温度变化 大于5C、则 FCC 可能会发生变化。  

    [引用 userid="509857" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176328/bq28z610-r1-the-function-relationship-between-fcc-and-temperature "]但其他时间温度上升和 FCC 下降相同。[/quot]

    请发送日志文件以提供特定反馈。

    此致、
    何塞·库瑟