This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25180:如果仅使用电池、则硬件复位后没有 VSYS

Guru**** 2529570 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1176004/bq25180-no-vsys-after-hardware-reset-if-battery-only

器件型号:BQ25180

我将 BQ25180配置为在长按按钮10秒后执行硬件复位、并在自动唤醒计时器重新启动2秒后执行硬件复位。:
TMR_ILIM = 0x56
如果我在存在电池和 VIN 的情况下执行复位、一切都正常。
但是、如果我在没有 VIN 的情况下仅使用电池进行复位、则 SYS 上的电压随后将无法正确启用。
复位后、我可以看到大约2V 的短路电压脉冲、但它会立即再次被禁用。
如果我然后启用 VIN、VSYS 也会启用。
我不认为这是因为过流、因为我可以看到没有间断模式。
如果在仅使用电池进行硬件复位后未启用 VSYS、还有什么问题呢?

谢谢、致以诚挚的问候

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    您能否提供您看到的2V 脉冲的波形? 这听起来远高于系统短路检测、但我想确认这一点。

    您能否提供一些有关 SYS 上负载的信息?

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    非常感谢您的回答。

    没错、这是由于电池过流保护。 VSYS 上的容量为680uF、看起来会产生高于1A 的电流。 如果我移除该容量、VSYS 上的电压在硬件复位后保持稳定。
    在硬件复位的情况下、似乎我必须为该容量添加一些电流限制。

    非常感谢。
    此致
    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    是的、这是 SYS 引脚上相当大的电容。 默认情况下、电池 OCP 配置为1000mA、您是否尝试将其设置为1500mA? 否则、正确的做法是、您将需要一个电流限制来帮助处理此行为。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Anthony

    由于容量直接位于 VSYS 上、并且 BQ25180的寄存器会在硬件复位期间复位为默认值、因此我无法将电流设置为1500mA。
    我想我将添加一个串联的限流电阻器、一旦我需要容量、我就可以通过软件旁路。

    感谢您的支持。
    此致
    Michael